This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA733:是否有具有更好带宽的类似放大器?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2675, UA733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353983/ua733-is-there-a-similar-amplifier-with-a-better-bandwidth

器件型号:UA733
主题中讨论的其他器件:OPA2675

我期待更新一个电流设计、在该设计中使用可变电阻器在增益调节过程中更改增益。 是否有任何其他类似的放大器允许我实现该目的? 我正在尝试获得100V/V 的增益。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    我浏览了我们的视频产品系列、但遗憾的是、我们没有像 UA733这样的器件。 但是、我们确实在产品页面突出显示了 OPA2675。 该器件与 UA733功能相似。 在100V/V 配置下、带宽要求可能不如 UA733、因为它被设计和调整为可以在这些固定增益下工作。 该器件具有独特的架构、很难更换、但距离我们最近的器件是 OPA2675。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议