This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903V:输入为正弦波时发生错误触发

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903V, LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347642/lm2903v-false-trigger-when-input-is-sine-waveform

器件型号:LM2903V
主题中讨论的其他器件: LM2903LM339

戒律:

客户在输入为正弦波形时发现了错误的触发器。  

CH1黄色是正弦波形

Ch2蓝色是基准电压2.66V

CH3红色是 LM2903V 输出。

您可以看到 LM2903V 在正弦电压达到基准电压之前被触发。 您可以帮助建议如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    您能否提供一个原理图和比较器电源电压。

    如果电源电压为3.3V、则很可能超出输入电压范围。

    LM2903的最大输入电压为 VCC - 2V。

    因此、最大输入电压低于 VCC 电源2V、对于3.3V 电源、最大输入电压为1.3V。

    输出反转是超出输入范围的一个迹象。

    请参阅 LM339系列应用手册第3.4节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海文:

    我们已经有一段时间没有收到您的反馈。 如果您有任何进一步的问题、请随时再次打开此帖子。

    谢谢。