This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4H199-SEP:50krad 特性报告

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4H199-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353550/opa4h199-sep-50krad-characterization-report

器件型号:OPA4H199-SEP

您好!  

TI 航天产品手册说、 OPA4H199-SEP 的特征是50krad、RLAT 的测试是30krad。  OPA4H199-SEP 的数据表指出、该器件在30krad 下进行了 RLAT 测试。

https://www.ti.com/lit/sg/slyt532i/slyt532i.pdf?ts = 1713883840937 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我正在寻找有关 TI 航天产品手册中所述50krad 特性的更多信息。 是否可以共享特性评估报告?

谢谢。
埃德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin:  

    我相信您搜索的答案位于辐射报告中: OPA4H199-SEP 数据表、产品信息和支持| TI.com

    如果您的问题没有得到解答、请告知我们。  

    祝你一切顺利。
    Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我相信这是打印错误的。  OPA4H199-SEP 的特性是30krad。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Caro 和 Jerry、  

    报告的第3.1节有一个拼写错误、即在高达30krad 的条件下执行 LDR 测试。  附录 B:TID LDR 报告中的数据显示了高达50krad 的数据。  

    我相信报告中有错别字。  

    谢谢。

    埃德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    正确、LDR 显示的数据为50krad、但 HDR 仅测试为30krad。 我们将需要提交一份有关太空装置的更正手册。 感谢您提请我们注意这一点。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    根据 LDR 测试、该器件似乎适用于50krad 运行。 该测试以10mrad/s 的速率进行、这与空间中的剂量率一致。 为什么该器件被宣传为30krad 器件而不是50krad 器件? (除了在 HDR 下未进行高达50krad 的测试外)。

    谢谢

    埃德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我相信这些测试是由两个单独的团队完成的、一个团队的测试达50krad、另一个团队的测试达30。 我们限定了所拥有的数据的参数、但为了完整起见、我们发布了手头的数据。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    -埃德温