This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:INA149增益误差

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354044/ina149-ina149-gain-error

器件型号:INA149

嗨、团队,

1、根据屏幕截图、如果 Vs=±15V、输出为±4V

RL=1K 似乎增益误差小于 RL=2K。

我们能说:RL 越小、增益误差就越小?


2.您能分享 以下情况的典型或最大增益误差吗?

VS =±15V、RL = 2K 欧姆、输出为±4V

我们只看到有关输出=±10V 的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor、

    1. 您是对的。  对于较高的输出电流(高阻抗负载)、运算放大器的输出阻抗将比低输出电流低。  更低的输出阻抗可转换为更好的增益误差、因为当反馈为低电平时、受输出阻抗的影响较小。
    2. 通常、对于任何规格、数据表中只提供了最大限制的位置。  满意曲线说明了典型零件如何通过表中未指定的常温操作。   在您的特定示例中、数据表中确实涵盖了您将使用的条件(即负载为2k Ω 的+/-15V 电源)。  这种情况下的增益误差指定为 满量程的最大±0.02%。  增益误差的计算公式为 GE =(1 - ΔVout /ΔVin)* 100。  增益误差本质上是增益传递函数的斜率误差。  该放大器的增益为1V/V、因此增益误差是理想斜率与测得斜率之间的百分比误差。  规格表示增益误差为"满量程范围的百分比"。   但是、由于斜率是线性的、对于输出范围的一个子集、增益误差将是相同的百分比(也就是说、 ±4V 时的增益误差百分比与 ±10V 时的增益误差百分比相同、因为斜率是线性的)。   
    3. 如果要将增益误差百分比转换为电压、可以将其乘以百分比。  因此、对于一个10V 范围、误差将为±10V (0.02/100)=±2mV、而对于± 4V 范围、误差将为±4V (0.02/100)=±0.8mV。  这就是图形与负载之间以2mV 为增量缩放轴的原因(根据器件的预期增益误差、此缩放范围很合理)。

    我希望这对您有所帮助。  此致、 艺术