This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171:采用 TLV171的电压跟随器电路设计

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV171, TINA-TI, OPA171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1355185/tlv171-the-voltage-follower-circuit-design-with-tlv171

器件型号:TLV171
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA171

大家好、

我的客户正在使用 TLV171设计电压跟随器电路。 当我尝试使用 TINA-TI 进行仿真时、我发现 Vout=10.2V、而 Vin=12V。 为什么 Vout 与 Vin 不相等? 您能否帮助解释原因或推荐一个合适的器件来设计跟随器? 谢谢!

实际上、他们设计中的电路不是1:1的比例。 您可以 帮助修改吗?

BRS、

兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie:

    该仿真结果不准确、但这是有意为之。 OPA171并不是真正的轨到轨输入运算放大器。 VCM 高端的实际性能不是很好。   

     在底部原理图中、我没有看到明显的问题。 您能否提供相关数据?