This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:当低侧检测时 VCM 负电压处的冲突

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351928/ina237-the-violation-at-vcm-negative-voltage-when-the-low-side-detect

器件型号:INA237

大家好、

我的客户在接入电源时测量了波形。

他们发现 IN+和 IN-超过-0.3V。 它们探测感应电阻器和 IC 接地端。 请找到波形。

您对负电压有任何疑问吗? 我们的数据表提到了 VCM 的-0.3V 负电压。

如果这不在我们的规格范围内、您可以帮助建议一个电路解决方案。 我可以将 SCH 离线发送给您。

 对于 INA237、我们在短脉冲电压/电流状态下是否有更高的电压限制?  

或者低能量脉冲的可接受电压尖峰范围是多少?

谢谢。

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    这超出了规范要求、可能导致不可预测的行为。 您应该考虑使用我们的数字隔离 TI 参考设计来帮助解决这一问题: https://www.ti.com/lit/ug/tidu361a/tidu361a.pdf?ts = 1713566587213&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA226

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    客户在 SCH 中有隔离器。 我将向您发送离线 SCH。 请帮助检查。

    我是否可以知道数字隔离器可以帮助解决该问题的原因? 谢谢你。

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我们没有可以承受-1V 电压的类似数字电源监控器。 也没有关于超限尖峰/持续时间的安全运行技术规格。

    客户可以在 每个输入引脚前面插入一个150Ohm 电阻。 这些值略大于通常建议的值、但我认为没关系、这将有助于减轻这些尖峰的影响。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Guang。。。

    您的意思是 RFILTER:150 Ohm ?

    谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、是这样。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Guang:

     客户已尝试在串联电阻上使用100欧姆和1千欧姆。 负电压似乎仍高达-1V。

    这是在1k 欧姆且 Cfilter=1uF 下测试的结果。

    谢谢。

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    目的不是降低负电压。 当 INA237内部电路被激活时、电阻器将用作电流限制器、从而保护器件。

    此致、Guang