This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC32:V 至 F 转换器的分辨率

Guru**** 2814615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354055/vfc32-resolution-for-v-to-f-converter

器件型号:VFC32

大家好、支持团队所有人。

我们收到了客户的以下问题。

问题1:当与电压-频率一起使用时,
是否可以在输入电压范围 Vin 为0V 至10V 时以0.001V 阶跃来控制频率?
示例:VIN:5.001、5.002V……→50.01kHz、50.02kHz

问题2:如果无法以0.001V 步长控制 Vin、请告诉我们可以相对于 Vin 控制 Fout 的分辨率。


R1:40kΩ、C1:330pF、C2:1000pF
⇒输入电压:5V=50kHz、10V=100kHz
我想使用上述概念以0.001V 的步长控制频率。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    问题2:如果输入电压不能以0.001V 的步长控制,请告诉我们相对于输入电压可以控制输出电压的分辨率。

    Vin 上存在标称1mV 和高达4mV 的失调电压、必须将其清零。  

    该电路需要具有超低漏电容器以实现集成和 RC 时间常数。 如果在恒定温度下工作、则可以对 V 至 F 转换器进行微调。  

    此外、双电源轨必须是低噪声且稳定的类型、否则的话、在之后实现目标将是一个挑战。

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond-San

    感谢您的回答。

    我明白了。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德