This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:VID 与压摆率间的关系

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9054, TLV9064, TLV9004, TL974, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353067/tlv9054-vid-vs-slew-rate

器件型号:TLV9054
主题中讨论的其他器件: TLV9064TLV9004TL974TLV9001

大家好、

我们是否有如下图所示的 TLV9054 VID 与压摆率间的关系图?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    遗憾的是、TLV905x 无法达到特有的性能。 我们有时将此图称为"转换率因子"、它能够有效地实现从小信号行为到大信号响应的转换、以图形方式表示。  

    如果此信息对您或客户很重要、我可以获取数据来生成此图表。

    如果是、请告诉我您希望测量压摆率的 VID 范围。

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的答复和建议。  您能否对以下器件进行测量?

    TLV9064、 TLV9054、 TLV9004、 TL974

    关于 VID 范围、我希望您将电压从0mV 提高到550mV。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuke:

    TLV9004在 TLV9001中将是相同的。

    这是 TLV9064的转换率因数图

    我将在今天晚些时候收集其他曲线。 我不确定我是否已将 TL974手头上进行实验室工作。

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您发送数据。 我期待获得剩余的数据。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 这是 TLV9054:

    我无法测试 TL974、因为我手头没有器件。

    如果您对数据有任何疑问、敬请告知。

    此致!

    雅各布