This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA357:您是否具有 EnableA/B 导通时间的最大值或变化数据?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351203/opa357-do-you-have-the-maximum-value-or-variation-data-of-enablea-b-turn-on-time

器件型号:OPA357

大家好!

我的一个客户将 OPA357AIDBVR 用于其产品。

目前他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
OPA357数据表在第6页说明了使能功能的开通时间典型值为100ns。
您是否已获得  此开通时间的最大值或变化数据?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    器件开通 时间通常不是最终测试时要测试的时间、因此我们对该规格没有限制。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    非常感谢您的答复。

    我明白了!

    再次感谢您发送编修。
    和也。