This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7231:"±"(加-减)符号、R2值计算公式

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354401/lmv7231-plus-minus-signs-in-r2-value-calculation-equation

器件型号:LMV7231

你(们)好!

我无法理解为什么"±"(加-减)符号  位于数据表第15页的图中的 R2值计算公式中(图34 ~37)。

有人能解释一下吗?

托鲁


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:

    这是由不同的团队编写的相当旧的数据表。 我不能完全确定为什么在计算中会有正负符号。 在数学计算中、R2计算中的加减符号应该替换为对我来说只是一个减号。 从示例计算可以看出、只要 等式中有正负号、它们就总是取负。   有关窗口比较器计算的更多信息、请参阅窗口比较器电路(修订版 A)(TI.com)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,HO SIU,

    感谢您的评论。
    我会根据您的建议进行计算。

    托鲁