This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2836:使用 OPA2836I 时如何在不降低闭环 BW 的情况下消除尖峰电压

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347530/opa2836-how-to-remove-spike-voltage-without-reduce-the-close-loop-bw-when-using-opa2836i

器件型号:OPA2836

尊敬的先生:

客户使用 OPA2836I 检测 3相 PFC 功率级(A/B/C 相)的电感器电流、  原理图如下

您会发现 第一个 AMP 输出的输出端(引脚1)( 来自 PWM)存在一些尖峰电压。 并且 A 相的尖峰电压(CH1)接近 B/C 相(CH2、CH4)

但 A 相(CH1)的第2个 AMP 输出比 B/C 相(CH4、CH2)更大、您对此有何评论吗?

除了低通滤波器、 例如与1pF 电容器和射频电阻器并联的情况、有什么想法可以消除功率级 PWM 干扰中的尖峰电压?  对于 较低的闭环增益、 从输入到输出的传播延迟更大。

美好的一天!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

     感谢您提供信息;客户是否还可以提供以下信息:

    1. 通道 B (CH2)和通道 C (CH4)是否与通道 A (CH1)相同?

    2. 输入对于每个相位的样子(测量  LT5_PFC_A 上的电压节点)
      1. 对于该应用、应该在该节点之前有一个检测电阻用于转换

    此致、
    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    有关支票的更多信息:

    CH1: 第一 AMP 的输出(引脚1、CS_PFC_A)、 CH2: 第二 AMP 的输出(CS_PFC_A_NEG)、CH3  :+3.3V (P_3.3V_UC_AD) CH4: 电感器的电流。

    AMP 周围的 PCB 布局。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

     谢谢、这对您非常有帮助、在布局上、放大器电源看起来不像在器件的电源引脚附近有去耦电容器。 它们是否位于电路板的背面?

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    较大的反馈电阻值(10k Ω)会导致 较高的峰值增益。  它通过将电阻器减小到2kOhm 来闭合。   

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

     这意味着这可能是稳定性问题;感谢您对该主题进行更新并将解决方案发布到该主题中!

    此致、

    西马