This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:输出与输入间的关系

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348207/ths4531-output-vs-input

器件型号:THS4531
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

OUT=+IN * GAIN - OFFSET 是吗?无论-IN 是什么作用?

例如、具有增益2和偏移2.5、+IN 3.25、-IN 1.75

为+OUT = 4且-OUT = 1

OR 为+OUT = 3且-OUT = 0

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到 +OUT = 4和-OUT = 1使我认为两个输入独立工作  

    尚未

    当我们向+3.25最大值施加正弦波、1.75min 至+IN 而不对-IN 施加任何内容时、我们将得到~ 4至3V 之间的输出波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

      IN 和+IN 处的共模电压应相同、否则电路将无法按预期工作。 因此、这就是您在+IN 和-IN 上看到不同信号计算的原因、因为这些引脚上的共模电压不匹配。  

     我们有一个有关全差动放大器的高精度实验室视频系列、本视频位于此链接(https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-ti-pl-amps-fully-differential-amplifiers.html)上。 此视频 介绍了与差分电压和输出电压相关的失调电压组合的共模电压。  

     您的失调电压是设置在+IN 还是-IN 引脚上、您是否能够共享原理图?

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否只有一组用于 VOUT +和 VOUT 的公式-哪个将其他引脚作为变量?

    失调电压旨在应用于 VOCM 引脚、但目前我们仅有一个.01uF 的电容器(我认为这默认将失调电压设置为 VS+- VS-的1/2)

    Vs+= 5V 直流  

    PD 引脚也连接到5VDC

    Vs-= GND/返回

    您的意见让我感到困惑,因为您认为两个输入应该相同,但观看视频时,它们似乎应该具有相同的幅度*,但极性相反

    幅度=数值与共模 DCM 之间的差值

    这称为黄金规则#1

    这让我觉得公式正确:  +out=+in * gain - offset、  -out=-in * gain - offset

    但该等式仅在遵循规则1时有效、

    不遵循规则1时的公式不可用、因为输出不再可预测  

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     很抱歉回复延迟了很长时间。 对于失调电压、我指的是输入失调电压、它可以是 FDA 的正输入或输入端的共模直流电压偏置。 输出共模直流电压被称为 Vocm 电压。 当我提到电压应相同时、我意味着 FDA 的+输入和输入端的共模电压在极性和幅度上都应完全相同。  

     这些方程更复杂一点、Vocm 将直接包含在 FDA 的正输入和负输入的节点电压处。 我起草了一个 PowerPoint、其中显示了应用偏移或 Vocm 或两者时输出电压和差分输出电压的不同之处。 另外、我展示了如何使用不同的输入交流电压、但两个输入端的共模直流电压应该相同。  

     方程式和所有图均可在 FDA 示例 PowerPoint 中找到。 zip 文件夹包含 TINA-TI 中的图片段和我使用的仿真文件。 顺便说一下、在绘制这些数字时、我意外地错误地标记了 Vin+和 Vin-。 我在仿真文件中修复了这个问题、但在 PowerPoint 图中没有修复。 如果您还有其他问题、请告诉我、我希望这会清除!

    e2e.ti.com/.../FDA-Example.pptx

    e2e.ti.com/.../FDA-Example-Tina_2D00_TI-Vin-vs-Vout.zip

    谢谢!

    西马