This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2330:驱动 F28377D 微控制器 ADC 基准时、简单的单位缓冲器无法正常工作。

Guru**** 2770975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA2330, OPA333, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354759/opa2330-simple-unity-buffer-not-working-when-driving-f28377d-microcontroller-adc-reference

器件型号:OPA2330
主题中讨论的其他器件: OPA333OPA350、OPA320

您好!

有一个电路、其中 OPA2330的两个通道(完整器件型号 OPA2330AIDGKT)均配置为简单的单位缓冲器。 两个通道上的3.0V 输入均来自精密基准(REF3430MDBVTEP)。  每个输出驱动 MCU (TMS320F28377DGWT-ADC)上2个 EP 组的 VREFHI。 问题是、 运算放大器输出是1.85V、而不是预期的3.0V。 除了 VREFHI 输入引脚、输出不会被任何器件加载。 两个通道上和经过测试的多个电路板上都存在该问题。 我们无法识别与实施相关的任何问题。

我们在12位模式下操作 ADC 组、根据微控制器数据表上的建议、在 每个 VREFHI 引脚附近有1.0uF 旁路电容器、在网络和 GND 之间总共有2.0uF 的电容器;然而、这些电容器未显示在下面的电路引脚上。

该电路在 LAUNCHLx 评估板上以类似的方式实现、该评估板具有驱动两个 ADC 组的缓冲和滤波精密基准电压。

请参阅电路图:

感谢您的任何见解。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    根据您的帖子、我认为您要将 OPA333输出直接连接到微控制器 ADC 输入端的滤波电容器。  一般而言、运算放大器无法直接驱动容性负载。  当在运算放大器的输出端连接电容器时、放大器将变得"不稳定"。  这里不稳定意味着放大器输出将振荡。  因此、如果您使用示波器查看放大器输出、则可能会看到振荡(不是预期的直流信号)。  几乎所有放大器都在该庄园中表现良好。  本应用手册介绍了您为了驱动电容器而进行的更改: https://www.ti.com/lit/an/sboa558/sboa558.pdf。 基本而言、您需要添加一个与电容器串联的电阻器。  有关稳定性的高精度实验室视频系列部分介绍了稳定性的理论: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html 

    我要说的是、OPA333在用于该应用时具有缺点(也具有优势)。  缺点是开环输出阻抗不是平坦的(即、它是一个复杂的输出阻抗)。  此外、输出阻抗有点大。  这两个因素基本上意味着需要较大的隔离电阻器来稳定您的电路。  从基准缓冲器的角度来看、OPA333的优势是它具有非常低的偏移和偏移漂移。  因此、添加到基准的误差将被最小化。  也许最后一个缺点是 OPA333是它是一款微功耗器件、因此其输出驱动能力有限。  OPA333的短路电流为5uA。  通常、使用基准缓冲器的原因是为了提高电压基准的输出电流能力、并且改善瞬态响应(更快的响应)。  我认为您的电压基准(没有缓冲器)有可能具有与 OPA333的驱动和瞬态响应大致相同的驱动和瞬态响应、所以我认为 OPA333实际上并没有达到预期的用途(我也许在您的应用中遗漏了某些内容)。  通常情况下、OPA350或 OPA320等器件用于基准缓冲器应用。  这些器件具有平坦的输出阻抗、良好的驱动电流和快速瞬态响应。  它们易于稳定 、并且能够很好地响应 ADC 基准瞬态。   

    我希望这对您有所帮助。  我可以帮助选择隔离电阻器、但我希望您确认以下几点:

    1. 使用示波器测量输出、并确认 放大器振荡。
    2. 看看其他运算放大器选项。  OPA350或 OPA320是否符合您的要求?
    3. 确认选择运算放大器后、我可以向您展示说明隔离电阻器如何解决该问题的仿真。

    此致、艺术