This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CIRCUIT060074:设计3A 和6A 电流比较器。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CIRCUIT060074, TLV1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353910/circuit060074-design-a-3a-and-6a-current-comparator

器件型号:CIRCUIT060074
主题中讨论的其他器件: TLV1861

BU 团队、您好、

希望您做得好!

我的客户对使用比较器执行 OCP 感兴趣。 您能帮助设计一个满足客户要求的电流比较电路吗?

应用要求如下:

  1. 共模电压为40V
  2. 传感器电阻为10mR
  3. 触发电流为3A 和6A

以下是  客户对 CIRCUIT060074的一些问题:

  1. 电流感应的精度是多少?
  2. 从电流达到触发值到运算放大器输出低电平的响应时间是多少?
  3. 有 EVM 吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    从您的应用要求来看、您似乎已经知道按照 CIRCUIT060074的说明设计电路所需的规格。 如果共模电压需要为40V、我们的40V 开漏比较器是 TLV1861。  如果您在遵循指导手册中详述的计算时遇到问题、请告诉我。

    我将在此处回答客户的问题:

    1.电流检测的精度取决于电阻容差和比较器的偏移电压。 为了使比较器转换为低电平并指示过流事件、分流电压需要克服比较器的失调电压。 设计注释3和4中说明了这一点。 设计步骤1还记录了精度和电源余量之间的权衡。

    2.响应时间取决于比较器的传播延迟。 TLV1861的 TPDHL 为13us、VOD = 100mV。 TLV1861是一款速度较慢的器件、因为它是一款高电压器件。 对于电流检测应用、通常需要低传播延迟。 我建议寻找一种对共模电压进行分压的方法、以便可以使用更快、更低的电压器件。

    3.我们没有用于指导手册的 EVM、但我们有用于单个器件评估的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIU、您好!

    如果需要60V 耐受电压、有没有其他更合适的建议?
    由于客户的传感器电阻为10mR、因此 TLV1861的 Vos 不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    在上一次回复中、我链接了40V 毫微功耗器件。 对于过流检测、 TLV182x 具有较低的传播延迟、因此更适合使用。 让我们离线继续。