This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA780A:意外计算出的电荷值

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354150/ina780a-unexpected-calculated-charge-value

器件型号:INA780A
主题中讨论的其他器件:INA780

您好!

我尝试使用 INA780测量电荷、虽然能够正确测量电流、但在转换电荷寄存器值时、结果与预期不符。

根据器件数据表中的表7-4、CHARGE 寄存器的 LSB 值等于150uC。 同样在表格中、所示的示例似乎也不正确。 考虑到 LSB = 150uC、寄存器值为13500000d、预计电荷值为2025000C、但"计算值"列中显示的结果不匹配。

将获得的结果与预期结果进行比较后、发现获得的值比预期值大2.4倍。

如能就此问题提供任何帮助,我将不胜感激。

此致、

A·科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿  Andr é、

    请向我展示您如何获得2.4x 值? 具体而言、您从电荷寄存器中读取了什么内容以及后续计算结果? 另外、如何计算真实电荷值?

    您提到的表确实有错误。 对于电荷行、"返回值"单元格应显示为:"216000000d、CDFE600h"。 这相当于32,400 C、150uC LSB。 电荷应为32,400C、因为它等于能量/电压(1.552MJ/48V)。 为了说明这一点、表中的这些值是转换后的1补码。 您需要首先 将 CHARGE 寄存器内容从二进制补码转换为1补码。

    此致、

    彼得