This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:建议 TI 提供与 LTC6406IMS8E#PBF 相当的航空级

Guru**** 2797265 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351289/ths4509-suggest-a-aerospace-grade-equivalent-of-ltc6406ims8e-pbf-from-ti

器件型号:THS4509
主题中讨论的其他器件:LMH5401-SP

建议 TI 的航空级等效值为 LTC6406IMS8E#PBF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我们有一些航天级的全差动放大器、我在下面附上了一个链接、 其中列出了所有这些放大器。 如果您的带宽要求在3GHz 范围内、我会推荐 LMH5401-SP。 如果这是您感兴趣的器件、我可以将该主题转发给相应的团队以进一步帮助您。

    全差动放大器产品选择| TI.com

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的道歉

    我必须纠正我的陈述。

    我正在寻找的航空电子设备等级必须适用于航空平台、而不是航天平台/程序

    在本例中是符合 DO-254标准、ASIC/FPGA/IC 则广泛遵循该标准。

    请告诉我、当您的客户选择航空电子设备级的器件时、他们是使用符合 AEC 标准的器件来适应可靠性、还是 将使用符合特殊航天标准的 IC?

    在此、我知道 AEC 不是航空电子设备/航天标准、但人们会选择更好的可靠性、我想这样他们就可以使整个板符合 DO-254筛选要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

      这是否意味着您不需要空间鉴定(-SP、-SEP)、 根据 MIL-PRF-38535、这意味着器件符合 QML B 类和 V 类要求、可在此处找到更多信息的链接:

    1. https://www.ti.com/lit/an/sboa141a/sboa141a.pdf
    2. https://www.ti.com/lit/ml/slyb235a/slyb235a.pdf?

     或者您是否需要符合 GEIA-STD-0002-1要求的高可靠性部件(EP)

    1. https://www.ti.com/pdfs/hirel/mltry/TI_EP_AQEC_Implementation.pdf

     符合 AEC-Q100标准或符合汽车标准的

    1. https://www.ti.com/support-quality/faqs/qualification-summary-faqs.html

      TI 提供有关功能安全的文档、客户可以使用这些文档来支持其系统的 DO-254认证。  对于功能安全合规型器件、此文档包括 FMEDA、FTA 等、如下所示。  如需更多信息、请访问 功能安全页面| TI.com

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的,我希望遵循  MIL-PRF-38535标准

    我希望 OpAmp/ADC/稳压器中符合此标准的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    该标准属于符合航天标准的器件。 这种情况下最好的选择是我推荐的原始航空级器件。  

    此致、

    伊格纳西奥