This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:LMH32401

Guru**** 2640195 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354102/lmh32401-lmh32401

器件型号:LMH32401
主题中讨论的其他器件: ADC12QJ1600

并且、您将从数据表中解释此参数:

在仿真中、我得到的最大 VOH ~ 2V、而不是2.9V。

此致、

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    限制因素可能由 VOCM 电压导致。 该器件不仅会尝试获取信号、还会将输出调整为等于 VOCM。 这就是为什么理论上由于输入信号增益而输出应该更高、但它受到 VOCM 电路的限制。 您可以将 VOCM 调整 得更高、它会使输出偏置、从而导致更高的输出电压。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。

    目前我们正在设计一个 ADC 接口、_P 和_N 端的最大 SE 模拟输入为2.1V。

    LMH32401产品说明书指出_P 或_N 输出的最大电压为2.9V -该值可能会损坏 ADC 模拟输入级。  

    在 VDD = 3.3V VCOM=开路 VOD = 0V 的仿真中、即使使用100mA 脉冲电流、也无法达到~2V 以上的电压。  

    我们需要了解是否要在 ADC 输入端添加保护电路? (我们的 ADC 是 ADC12qj1600)

    您能 在这里提供帮助吗?  

    您是否有可解决此问题的建议/应用手册?  

    谢谢  

    乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、  

    每个输出端的输出电压取决于 Vocm、因此使绝对电压增加的唯一方法是调节 Vocm。 在0V 时、输出将受到限制。 将 Vocm 电压调整到更高的值将增加器件的输出摆幅。 至于另一个问题、最好与 ADC 团队一起创建一个单独的线程、以提供用于保护 ADC 的选项。 一些 ADC 具有内部电路来保护 ADC、而其他 ADC 没有。  这是就这一专题提供适当配套资料的最佳选择。

    此致、

    伊格纳西奥