请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA237 您好、TI 团队、
我们在项目中使用 INA237AIDGSR 电流传感器。
我们在进行电流传感器校准。 我们可能会看到硬件和软件中具有不同的读数、并且偏移 误差百分比很高。
我附上工作表供您参考。
请帮助在硬件和软件读数中找到此偏移问题的原因和改进措施
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
我们在项目中使用 INA237AIDGSR 电流传感器。
我们在进行电流传感器校准。 我们可能会看到硬件和软件中具有不同的读数、并且偏移 误差百分比很高。
我附上工作表供您参考。
请帮助在硬件和软件读数中找到此偏移问题的原因和改进措施
e2e.ti.com/.../INA237-Current-sensor-Calibaration.xlsx
尊敬的工程师:
您似乎是根据万用表对分流电压的测量值计算理论(或真实)感应电流、然后将其除以看似是5m Ω 的分流器。 这种方法可能会有问题。 第一、万用表在进行毫伏测量时精度不高。 其次、它假设分流电阻恰好为5m Ω、但不仅分流电阻器具有容差误差、布局也会对实际检测电阻产生影响。
唯一可以做的就是使用精密电流表直接测量负载电流、或者使用电压表跨外部精密电阻器测量负载电流、 或移除 INA237、然后在测试温度下测量最靠近 INA237 IN+和 IN-引脚的焊盘上的4线阻抗。 然后、校准您的数据、从而知道真正的感应电阻。
此致、
彼得