This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:将差分输出连接至单端输入

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354807/lmh6553-connection-of-differential-output-to-single-ended-input

器件型号:LMH6553

团队、

我的客户正在考虑通过将每个差分输出连接到下一个差分放大器的单端输入来分离差分放大器的输出、如下图所示。

例如、当考虑 LNH6553时、客户需要关注什么? 客户可以为每个第二级放大器设置不同的增益。

此致、
瓦佐信彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信彦:

    常规 FDA 的相同注意事项也适用于此配置。 无论是差分端还是单端、都必须考虑适当的输入端接。 匹配每个放大器反馈分支中的电阻器也是关键。 另一个注意事项是确保第一个 FDA 的每个输出都看到相同的阻抗。 我要附加一个具有与 VGA 级联的 FDA 的参考设计。 该电路与客户电路不完全相似、但一般概念适用。

    LMH5401与 LMH6401级联参考设计(TI.com)

    此致、

    伊格纳西奥