This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:SS/TR 电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352455/tps62816-q1-the-ss-tr-voltage

器件型号:TPS62816-Q1

嗨、BU 团队,

希望你做得好!

当 TPS62816-Q1正常运行时、SS 引脚的电压将上升多高? (仅 SS)

TPS628122-Q1如何?相同的功能?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guohai,

    感谢您联系我们。

    TPS62816-Q1和 TPS628122-Q1的 SS 引脚达到0.6V 的基准电压。 请参阅秒。 9.4.7了解详细信息。  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    如果您没有其他问题、我将关闭该主题。 只需添加注释即可重新打开。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    好的、感谢您的支持!