This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601:未上电时输入引脚高阻抗

Guru**** 2790795 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, TLV3501, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354566/tlv3601-input-pins-high-impdeance-if-unpowered

器件型号:TLV3601
主题中讨论的其他器件: TLV3501SN74LVC2G66

您好

我们有一个应用 PCB 设计、我们考虑通过连接到 VCC 引脚的 MCU GPIO 引脚为 TLV3601供电。

当我们将其关闭时、即 VCC 引脚和 VEE 引脚均接地、输入引脚和输出引脚是否处于高阻抗状态、会发生什么情况?

比如 TLV3501的关断引脚功能、  

此致

Øystein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止输入电压高于 VCC

    使用具有关断功能的比较器、或使用 SN74LVC2G66等开关断开输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Øystein

    Clemens 是正确的;只要比较器关闭、您就不希望通过在输入引脚上施加电压来违反绝对最大额定值。 TLV3601是一款无故障安全器件。 这意味着输入端与 VCC 和 VEE 之间存在 ESD 二极管。 如果 VCC = VEE = 0V、则施加足够高的电压以正向偏置 ESD 二极管将使其导通、因此从输入角度来看、它将为低阻态。 您可以通过以下应用手册了解有关输入 ESD 结构的更多信息: 比较器输入类型(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    谢谢、我改为使用具有关断功能的 TLV3501。

    感谢专家

    此致

    Øystein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是否有任何更小且具有关断功能的

    最小的 TLV3501是 SOT-23、对于我的 PCB 来说、它实际上较大、如果可能、我会建议使用 smallet、例如 SC-70或 WSON

    是否有类似的器件、具有更小的封装和关断功能?

    此致

    Øystein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Øystein

    遗憾的是、我们没有带 SC-70或 WSON 中可用关断功能的推挽输出比较器。 以下是我们产品系列中具有可用关断功能的所有比较器的滤波器: 比较器产品选择| TI.com。