This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:客户想知道与噪声相关的参数

Guru**** 2994240 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, OPA2188, OPA2192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1355572/opa2192-customer-wants-to-know-the-parameter-concerning-about-the-noise

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件:OPA2188、 OPA192、OPA188

您好!  

我的客户还有一些关于运算放大器的 GBW 值的问题。

             如果我希望我的运算放大器更具抗噪能力、那么该值是否存在任何相关问题。

             以及运算放大器的 CMRR 参数如何。

             我还需要考虑这个值吗??

 

             我曾尝试决定使用哪款 OPA2192或 OPA2188。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声是多少?

    较高的 CMRR 可防止共模噪声。

    对于高于放大器带宽的高频噪声、请参阅 EMIRR (OPA2188图38、OPA2192图57)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    1. 对于放大器、实际上需要考虑两类噪声: 外部噪声和固有噪声。  非固有噪声是来自外部世界的噪声、而固有噪声是放大器本身所产生的噪声。
    2. CMRR 和 PSRR 是抑制噪声信号的方法。   
    3. 固有噪声是运算放大器数据表中指定的噪声、它由放大器本身产生。  当 IQ 增加时、固有噪声密度往往较低。  带宽随着 IQ 的提高而增加也很常见。  因此、对于带宽较宽的放大器、噪声密度通常较低是很常见的。  现在、放大器输出端的总固有噪声是噪声密度和带宽的一个因子(即 Total_Noise = Noise_density * sqrt (noise_bandwidth))。  因此、在带宽较高的放大器中、噪声密度会下降、但总噪声会随着带宽的增加而增加。  因此、选择宽带宽放大器(对于低噪声密度)并限制带宽是获得更低总噪声的好方法。
    4. 对于非固有噪声、更宽的带宽提供了更多噪声信号通过的机会。  例如、如果噪声信号位于1MHz 并且放大器带宽为100kHz、则放大器会衰减噪声信号。
    5. 中、比较了 OPA2188 (8.8nV/rtHz、BW 2MHz)和 OPA2192 (5.5nV/rtHz、BW = 10MHz)。  您可以看到我在第3项中提到的关系。  在没有任何滤波器的单位增益中、两者的总集成噪声为: Total_Noise 188 =(8.8nV/rtHz*sqrt (1.57* 2MHz)= 15.6uV  RMS、Total_Noise 192 =(5.5nV/rtHz*sqrt (1.57* 10MHz)= 21.8uV RMS。  但是、如果对 OPA192进行滤波、则其噪声密度会更低。
    6. 此外、在从噪声的角度比较 OPA192和 OPA188时、应注意 OPA188是一种斩波放大器。  斩波放大器有来自斩波校准的噪声。    有关斩波放大器的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../sboa586.pdf。
    7. 最后、TI 高精度实验室介绍了有关固有噪声分析的详细信息。  请参阅 https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    我希望这对您有所帮助、Art