This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA201:VIN+和 VIN-过压风险

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1355367/ina201-vin-and-vin--over-voltage-risk

器件型号:INA201

团队、

我的客户正在使用 INA201、VIN+和 VIN-引脚电压约为84V、持续时间约为3us。 数据表说它最大值应该为80V。 高压会带来任何这种情况的风险? 是否会损坏设备或出现异常功能? 谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在很短的时间内超过绝对最大额定值、也可能会损坏器件。 但请参阅脚注(2);是否有电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    如 D/S 中所述、当引脚电流限制为5mA 时、引脚电压会超过80V 的限制。 5mA 限制、它是否受 PIN 内部电路阻抗限制? 内部阻抗是多少? 进一步问题是、如果存在5mA 限制、器件可以超过80V 限制的电压大小?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    此引脚上没有内部电流限制器、一旦超过 ABx 最大额定值、此引脚的阻抗有可能变得相对低、而电流有可能呈指数级增长。

    如果外部限流器将电流限制在5mA 以下、则施加的电压没有限制。

    此致、Guang