主题中讨论的其他器件:OPA388、 TLV3201
大家好、GPAM 团队:
我的客户对模拟 基于应用手册的高速过流检测概念感兴趣
https://www.ti.com/lit/an/snoa987a/snoa987a.pdf
它们具有很短的1µs 脉冲信号、无法获得合理的仿真结果。
我曾尝试对这个概念进行仿真、但它对于 PWM 304Hz 不起作用、最短 PWM=1uS
我将获得负电压输出、

此致
Dierk Bronner |高级 FAE 汽车
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、GPAM 团队:
我的客户对模拟 基于应用手册的高速过流检测概念感兴趣
https://www.ti.com/lit/an/snoa987a/snoa987a.pdf
它们具有很短的1µs 脉冲信号、无法获得合理的仿真结果。
我曾尝试对这个概念进行仿真、但它对于 PWM 304Hz 不起作用、最短 PWM=1uS
我将获得负电压输出、

此致
Dierk Bronner |高级 FAE 汽车
尊敬的 Dierk:
Unknown 说:他们有一个非常短的1µs 脉冲信号,无法获得合理的模拟结果。
snoa987a.pdf 应用手册专为小于10usec 的瞬态电流响应而设计、其中 OPA388的 BW 约为10MHz。

对于过流检测的概念和仿真、您需要 BW > 100MHz 运算放大器、以便使用类似的检测方案检测<1usec 的脉冲。 最大 PRAMPS 产品仅限于50MHz。 我认为您可能必须求助于 HS 运算放大器团队以获得支持。
您可以在下面的仿真示例中仿真电压或电流脉冲。

e2e.ti.com/.../PWM-Voltage-Pulse-04252024.TSC
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
雷蒙德
你好,雷蒙德,纠正我,如果我错...
哪个 meansOPA388Q1不能用于小于10uS 的短脉冲? 请确认我、、、、、在这种情况下、过流检测示例中此处给出的<10us 瞬态脉冲对于 opa388q1是不正确的? 文档 https://www.ti.com/lit/an/snoa987a/snoa987a.pdf。我们应该使用任何其他高带宽的差动放大器?我还尝试模拟 TLV3201作为理想的比较器...仍然得到负电压 
你好,雷蒙德,纠正我,如果我错...
哪个 meansOPA388Q1不能用于小于10uS 的短脉冲? 请确认我、、、、、在这种情况下、过流检测示例中此处给出的<10us 瞬态脉冲对于 opa388q1是不正确的? 文档 https://www.ti.com/lit/an/snoa987a/snoa987a.pdf、我们应该使用任何其他高带宽差分放大器。
此外、我还试图模拟 TLV3201作为理想的比较器、但它仍然不工作。 
尊敬的 PRIYADHARSINI:
由于使用比较器、比较器能够检测脉冲速率。

但是、OPA388具有 BW to detector < 1usec 的电压脉冲、如下面的仿真所示。

e2e.ti.com/.../OPA388-Detecting-Ipulse-BW -04292024.TSC
请指定 Rsense 模拟前端是如何产生过流脉冲的。 应用手册有点误导。 仿真显示标称电流约为0.8A、低于阈值1A、当"过流"超过1A (不是脉冲、而是阶跃功能)时、过流检测能够响应<10usec。
如果标称电流为0A、电流脉冲超过1A、则仿真将获得不同的响应时间。 因此、您的电流脉冲看起来是什么样的尚不清楚。 因此、这取决于您的应用中的电流脉冲幅度和标称电流(PWM 平均电流)是什么样子。 下面是来自应用的仿真。 注意:

e2e.ti.com/.../OPA388-_2B00_-TLV3201-It-10usec-app-note-04292024.TSC
如果您正在 Rsens 检测中讨论的是快速电流脉冲、则可能需要向 HS 运算放大器团队提交查询。
此致!
雷蒙德