This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:THS3217在尝试获取具有超过100MHz 频率的13dBm O/P 时失真。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217, THS3217EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351899/ths3217-ths3217-distortion-when-trying-to-get-an-o-p-of-13dbm-with-frequencies-over-100mhz

器件型号:THS3217

您好、工程师

THS3217直流至800MHz、差分转单端、DAC 放大器。

我希望从任何有 THS3217EVM 开发板使用经验的人员那里获得一些建议。

问题是、我看到失真(压缩?) 13dBm 输出时、输出功率将大大降低。 该器件性能高达约100MHz。 随着驱动强度的增加、谐波开始上升、最终变得不稳定、并显示出巨大的谐波和边带失真。

两幅图显示的输入信号电平为-4.0dBm 和-2.0dBm。

要求是在输出功率约为13dBm (2.8V p-p)、功率为50R 的情况下输出1至250MHz 之间的13个点频率。

测试设置。

电源±5V、输入和输出以接地为中心。

射频信号发生器、宽带平衡-非平衡变压器(单端至差分)。 每条差分线路上开发板上的输入阻抗(R3和 R4) 50R 至 GND。 器件增益设置为 x10 (20dB)。 输出阻抗(R34) 50R。 在频谱分析仪上测得的输出功率。

我对数据表的解读表明、器件应在这些频率下具有这种输出水平。 欢迎提出任何建议。 感谢 Geoff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

     右侧13dBm 的频谱看起来该器件刚刚斩波。 您是否使用示波器确认了 输出在该状态下的外观以及是否出现削波?  从左至右的图中、您将输入功率增加了2dB、但输出从12.42dBm 变为13dBm、并没有 增加2dB、这进一步告诉我它正在削波。  在较低频率下、测得的13dBm 看起来是否更好?

    使用50欧姆的 R34并且我假设是50欧姆的频谱分析仪、在左侧测得的12.42dBm 实际上是器件输出引脚上的18.42dBm、或者大约5.27Vpp。 这也意味着增益不是20dB、而更像是22dB、您是否确认了增益? 如果您将 EVM 上的增益更改为10V/V、您是否更改了射频电阻器?  

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    非常感谢或您的答复。 以下是您的问题的答案。

     右侧13dBm 的频谱看起来该器件刚刚斩波。 您是否使用示波器确认了 输出在该状态下的外观以及是否出现削波?  

    是的、我认为这是削波。 示波器显示失真开始。 如果将电源轨升高到+/- 6V、我可以获得更高一点的功率、但器件在具有+/-5V 电源轨的情况下可提供超过13dBm 的出色性能。

    从左至右的图中、您将输入功率增加了2dB、但输出从12.42dBm 变为13dBm、并没有 增加2dB、这进一步告诉我它正在削波。  在较低频率下、测得的13dBm 看起来是否更好?

    是、在低于大约100MHz 输入和输出跟踪的频率下良好、并且失真很小、功率输出超过13dBm。

    使用50欧姆的 R34并且我假设是50欧姆的频谱分析仪、在左侧测得的12.42dBm 实际上是器件输出引脚上的18.42dBm、或者大约5.27Vpp。 这也意味着增益不是20dB、而更像是22dB、您是否确认了增益? 如果您将 EVM 上的增益更改为10V/V、您是否更改了射频电阻器?  

    是50欧姆频谱分析仪输入。 从存储器中、20dB 的增益看起来很正确、但会再次检查频谱分析仪和示波器。 已调整输出级增益 Rf = 140R、Rg = 34.8R (使用36R)。 这些是数据表第38页的建议值。 这样输入级增益应为 x2、输出级增益应为 x5。

    我将差分转单端输入级直接馈入输出功率级、而不通过滤波器。

    数据表标题指出全功率带宽:500MHz (5 VPP)。 它在低频下表现良好、但我只是在高频下无法获得所需的功率输出。 这是器件的局限性还是我缺少什么内容?

    谢谢

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    感谢您的答复。 有趣的是、在较低频率下不存在该问题、因此它不是纯粹的电阻负载/反馈问题。 此问题是否仍通过100MHz?

    可能会发生以下两种情况之一:  

    1.在100MHz 和该功率级别下存在一定的增益峰值或谐振、导致输出在该特定点达到峰值。 可能是为什么增益更类似于22dB。  

    2.您将达到设备的全功率带宽。

    使用网络分析器查看 S 参数可以告诉您#1。 但正如您所说的那样、我发现#2不太可能、从数据表来看、它应该能够在该频率下处理这种功率。 我甚至能够找到一些测量数据、这些数据表明 OPS 可以在330MHz 带宽为5V/V 的增益下、通过您选择的正确射频执行8Vpp。 除非有其他负载、否则我们不考虑。 您说您不使用滤波器路径、是否填充了 EVM 的滤波器部分? 即使您不使用 D2S、EVM 的那个部分也可以加载 D2S。 引脚6上是否有任何其他负载? 基准缓冲器(VMID_IN 和 VMID_OUT)具有一些输出限制、您是否在使用这些限制?

    从 EVM 指南的图4可以看出:  

    我在我们的实验室发现一个可正常工作的 THS3217板。 我将使用您的增益在100MHz 下尝试13dBm、看看我是否可以复制它。  

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    感谢您的快速响应和持续支持。

    我已经从电路板上移除了所有滤波器组件、因为原理图显示这些组件可能会有负载效应。

    根据数据表的第47页、引脚6经由一个200R 连接到 GND。

    VMID_IN 和 VMID_OUT 无连接

    我的 EVM 与数据表第47页上的原理图相同、但提供10V/V 的 Rf 和 Rg 除外。

    可能相关或可能不相关的其他意见。

    我们最初的 OP 级增益为1.5V/V (x3器件增益)、但在数据表的第38页中注意到不建议这样做。 我们将增益提高到2.5V/V (5倍器件增益)增益平坦度有所改善、并且在引入失真之前、可以在较高的频率下获得更大的功率。 将增益向上升至5V/V (x10器件增益)可提供微不足道的改进。

    好奇的观察。 我一直在从 DDS AD9910评估板进行驱动,从1MHz 向上和向下一直到250MHz。 在向上扫描中、可以看到谐波在较高频率下上升(根据我的第1张图)、但只有在向下扫描时、我才能使它变得完全不稳定(根据我的第2张图)。 我使用一个工作台射频信号发生器复制了它。 我无法解释这一点。

    此致

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    我想我能够在工作台上重复这种行为。 在 RF=140和 G=5V/V 的情况下、频谱分析仪上的13dBm 可以看到来自我设置中的110MHz 以及200MHz 的这些杂散、它们会在两个方向上扫描。 将电源电压增加到+/-6V 使其消失。 使用示波器观察该波形、确实看起来像是失真的正弦波、而不是削波式输出限制。 该器件的增益也会随频率变化一至2dB、因此振幅并非完全平坦、但这不会使其输出受到限制。  

    我将 OPS 的 RF 从140欧姆增大到200欧姆、并将增益保持在5V/V、这样就改善了失真。 它不是110 -200 MHz 范围,而是140 -160MHz 和200 -210MHz。 将射频进一步增加到300欧姆解决了这个问题。

    我认为在这种特定的配置和这些特定的频率下、输出放大器可能会有一些稳定性问题。 由于 OPS 是一个电流反馈放大器、因此增加 RF 将有助于提高稳定性。 这会对带宽进行一些限制、因此需要对此进行权衡。 其他可能有助于提高稳定性的因素是更好的去耦。

    希望这对您有所帮助。

    - Evan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    这对我有很大帮助。 我很放心,你可以再现我所看到的。 我将尝试调整 RF 的值 并研究去耦策略。

    非常感谢

    Geoff