This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311EVM:AMC1311EVM Altium 文件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352913/amc1311evm-amc1311evm-altium-files

器件型号:AMC1311EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1311

在我们需要增量设计更改时、您能否帮助共享 AMC1311 EVM Altium 设计文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanna、

    我们无法向您发送 Altium 项目、但您应该能够根据用户指南重新创建 EVM。  我们还可以帮助您检查原理图和布局。

    您能否提供有关您在其中使用此器件的系统/项目的一些详细信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照"从用户指南中重新创建 EVM "的建议重新设计轮子是毫无意义的 。  有很多  参考设计板已经在线发布@ TI 利用此内容。   请让您的相关团队了解 TI 作为一家公司 针对 EVM 制定了标准流程/实践、而不是为细微因素提供例外情况、而这种细微因素实际上已经在线提供了很多参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanna、

    我们的 EVM 项目中可能包含一些内部信息、我在发送给您之前必须仔细检查并确保已获取这些信息。  如果您可以等待几天、我也可以这样做、您也可以 使用 已发布的参考设计板之一。

    谢谢。