This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:RESET 信号的转换率

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356175/ina381-q1-transition-rate-for-reset-signal

器件型号:INA381-Q1

您好、TI!

我想使用 INA381-Q1、对复位信号的转换时间有疑问。 由于 RESET 引脚是数字输入、因此我想知道其最短和最长上升和下降时间。 我已在数据表中查看、但该信息不可用。 如果您能提供这些信息、那将非常好。

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    我不相信 RESET 引脚有任何时序要求、只要达到相关的电压阈值(1.4V 或0.4V)就会激活或停用

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯