This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:CMPREF、CMPIN 泄漏电流;迟滞电流源和电阻容差

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1355852/ina381-q1-cmpref-cmpin-leakage-current-hysteresis-current-source-and-resistance-tolerance

器件型号:INA381-Q1

您好!

1) 1) 请指定在结温高达125 °C 的情况下 CMPREF 引脚的最大泄漏电流。

2) 2)   考虑到结温高达125 °C、请指定迟滞电流源未激活时进入 CMPIN 引脚的最大泄漏电流

3) 3)请 在考虑 结温范围-40..125 °C 的情况下说明迟滞电流源(标称值4uA)的容差和迟滞电阻(标称值12.5kOhm)。

提前感谢。

此致、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    根据 这个帖子 、比较器引脚的输入阻抗 超过100MΩ Ω。 因此泄漏电流应始终小于0.1µA、并且在大多数时间可能会更低。

    对于输入迟滞、我们仅提供典型值、但数据表中捕获了迟滞如何随温度变化的图:

    该图以47.8mV 为中心、但典型器件以50mV 为中心。

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    比较器输入端的漏电流信息非常有用。

    您是否可以确认、12.5k Ω+/- 2.5k Ω 的迟滞电阻和4uA +/- 1uA 的迟滞电流是保守的近似值。

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander、

    这是一种保守的方法、我相信实际器件的性能始终会优于此。

    列维德弗里斯