This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:温度漂移

Guru**** 2776695 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17585F5, CSD25501F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1355640/opa2990-temp-drift

器件型号:OPA2990
主题中讨论的其他器件:CSD17585F5CSD25501F3

您好,先生

下图是一个直流到 4 -20mA 电路

VOUT_A 是 DAC 输出

OUT1是4 -20mA 输出

当电流超过12mA 且超出规格时、输出电流将偏置

您有任何建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VOUT_A 的某个值介于0.12V 和0.2V 之间时、引脚3、2、5、6和7处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    U30B 的 Vcm 从4mA 处的(12V-0.4V)变化到20mA 处的(12V-2V)

    在12mA 附近、运算放大器在输入晶体管之间进行切换。 这使得4个10mA 与15个20mA 不匹配  

    这会解释您的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线程名称为"temp 偏移"。 请记住、电流镜中损失的基极电流会随着晶体管 β 的变化而变化。 β 随温度而变化。 您可以更改为 NMOS 和 PMOS 以消除基极电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    您是指晶体管 β 导致的输出电流漂移吗?

    您有建议 TI NMOS 或 PMOS 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    是晶体管 β

    我不是该产品线的专家、但这里可以作为起点。 您可以通过这些器件型号中的任何一个提出新问题、以联系专家。  

    CSD17585F5 NMOS Q8

    CSD25501F3 PMOS Q2