This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 连接失败

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616EVM-021, USB2ANY, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354973/usb2any-usb2any-connect-fail

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:BQ79616EVM-021、、 BQ79616

您好!  

我尝试  使用 USB2ANY 接口将 BQ79616EVM-021与 PC 连接、但始终失败。   您能否向我发送 USB2ANY 固件文件"USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt" asap?  

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几天前刚购买了一个全新的 USB2ANY  

    产品编号: HPA665-001

    型号:USB2ANY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送 USB2ANY 固件文件"USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt" asap?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zs Luo:

    您是否已下载 BQAutoEval 1.0.4和 USB2ANY Explorer 文件?
    您是否更新了 USB2ANY 上的固件?
    您是否已验证是否已将 USB2ANY 正确连接到 BQ79616? (USB2ANY 电缆上的键必须朝上)

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    您是否已下载 BQAutoEval 1.0.4和 USB2ANY Explorer 文件?      ——是的

    您是否已验证是否已将 USB2ANY 正确连接到 BQ79616? (USB2ANY 电缆上的键必须朝上)      ——是的

    您是否更新了 USB2ANY 上的固件?       

    --不,  我没有 USB2ANY 的新版本固件,  版本3.1.1.14与 BQAutoEval 1.0.4匹配,  请发送给我 版本3.1.1.14固件

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本3.1.1.14与 BQAutoEval 1.0.4匹配

    -我从 TI 文档  "BQ79616图形用户界面(GUI)用户指南"  部分了解了这一点   1.1.3更新 USB2ANY 固件

    我已阅读并尝试过很多次、仅根据 说明告诉我: 要 使用 USB2ANY 成功将 BQ79616EVM-021与我的 PC 连接、 需要将 USB2ANY  固件更新到3.1.14版本、但我可以从何处获取3.1.14版本的固件文件"USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt" ?

     USB2ANY 板中的当前固件版本越来越低。

    因此 、请帮助我向我发送  更新版本的固件文件"USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt" asap?   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zs Lou、您好!  
    您已打开有关同一问题的两个线程。 我将关闭该主题并将其整合到一个主题中。  
    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向 bq7x61x-q1_info@list.ti.com 发送电子邮件、 现在我已经收到并从  mySecure 文件夹中下载了所需的内容、 我已被授予对包含以下文件 "USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt"的 mySecure 文件夹的访问权限