This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA891:作为功率放大器

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1355349/opa891-as-power-amplifier

器件型号:OPA891

OPA891数据表首页的"应用"部分引用了"专业音频放大器"、但建议的最低增大电阻为20R。

我认为"专业放大器"是指耳机放大器(150R)、而不是驱动4欧姆扬声器的东西?

T/I 部门的任何人是否曾尝试并行使用此器件来提高输出电流? 任何 OPA891音频应用都是最好的、特别是当它可以用于驱动传统的4R 扬声器等时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我想知道您是否可以向我展示在哪里找到了20R 的最低负载要求。 该器件能够很好地驱动较低的负载、例如您参考的4R、但我们可以预计、由于重负载、输出摆幅会受到限制。 在并行设置方面、我们尚未使用这种配置测试此特定器件、但这样做应该不会有问题。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在驱动耳机等音频电源中、容性负载一般较大。 在 OPA891数据表的第19页上它说:"...当容性负载大于10 pF 时、请将一个隔离电阻器与放大器的输出串联。 对于大多数应用、建议最小电阻为20 Ω。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您进行澄清、这是正确的。 在验证/设计过程中、器件在驱动容性负载时根据这些 Riso 建议性能更好。 我们始终建议遵守数据表中建议的值。

    此致、

    伊格纳西奥