This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:VSENSE 最小电压

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1355642/ina186-vsense-minimum-voltage

器件型号:INA186

您好!

我们使用20mhom 感应电阻器,对于0.5A 电流,我们得到10mV 的感应电压。  

但我看到提到的 Vout >0.1V 的增益误差是1%。 我没有看到 wrt sense 电压。

请您就此提供反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。  

    这是一个很好的问题。 我们在输出方面展示它的原因是有许多误差会导致增益误差。  

    该误差在理想传递曲线上表现为不同的斜率。 下面是电流检测放大器的 Vsense 和 Vout 之间关系的公式。  

    EC 表中有一个您将用于上述公式的增益误差贡献:

    我们还提供了介绍该过程的视频: https://www.ti.com/video/6117678391001

    希望这对您有所帮助、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回复!

    我有另一个问题、具有相同的器件。

    就 Vref 引脚而言,我们得到的为0.5V,该 Vref 来自使用0.1%容差电阻器的3.3V 电阻分压器。

    您能否确认该方法是否会影响电流感应放大器的增益或任何其他性能。

    下面随附了供参考的电路!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asha:

    感谢您的跟进。 这是另一个很好的问题。 我喜欢您用作基准的旁路、以增加稳定性。

    我会考虑此参考的准确性、以确保满足您的需求。  有一个有关驱动基准引脚的应用手册、此处是来自以下应用手册的图像: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sboa551/sboa551.pdf 

    最高精度是使用基准 IC、中等精度是"分频器+缓冲器"、最低精度是分压器方法、与您正在实施的方法类似。 旁路电容有助于稳定分压器、但不能达到基准 IC 所提供的精度。  

    要重申一遍、您应该看看您的电路的性能是否满足您的需求、以及该分压器是否确实很好。 如果没有、这里是一些其他选项。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、