This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:是否可以使用 LTSpice 产品文件夹中的 SPICE 模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348844/amc1200-is-it-possible-to-use-spice-model-in-the-product-folder-for-ltspice

器件型号:AMC1200

尊敬的专家:

我的客户 使用 LT Spice 仿真 AMC1200。

但未获得预期结果。

是否可以为 LT Spice 使用 AMC1200产品文件夹中的仿真模型(AMC1200 PSpice 模型)?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我认为应该能够将 PSpice 模型导入到 LTSpice 中。  下面 是另一个讨论类似问题的主题。 AMC1200的 PSpice 模型位于产品页面上的"Design and Development"->"Design tools and Simulation"下。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saleh,

    感谢您的回复、很抱歉耽误您的回复。

    我确认 AMC1200的 PSpice 模型能够对 LTSpice 进行仿真。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市