This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:失调电流共模稳定性和热漂移。

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356465/opa189-offset-current-common-mode-stability-and-thermal-drift

器件型号:OPA189

您好!

此处解答了输入电流噪声密度的问题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269686/opa189-input-current-noise-density-spectrum-of-opax189?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=input%252520current%252520noise#

特别在低频时相关的两个问题:

  • 输入失调电流与共模输入电压的线性度、或只是稳定性。
  • 输入失调电流的温度系数是多少。

我怀疑答案很可能是它们很低、但鉴于电流噪声比总电流低几个数量级、这不能被认为是理所当然的-即使是很小的值也可能比噪声具有更实际的影响。

(在这两种情况下、如果出现任何差异、失调电流就比偏置电流相关性更高-通过适当的阻抗匹配、将消除偏置、并且仅失调电流贡献噪声。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph

    • 偏移与共模的关系由 CMRR 指定(CMRR = 20log (ΔVcm /ΔVos))。  图7-6中还给出了一个典型图。  失调电压与共模电压的变化是线性的。
    • 10ºC 偏置电流和偏置电流将每1 μ s 加倍。  输入电流失调可能比此值低得多、如图7-11所示。   在125ºC μ A 时、最大额定输入电流为3nA。  可以使用中给出的关系估算任何温度下的电流  优化斩波放大器精度 (第6节)。  本文还建议为大多数 TI 斩波放大器提供最大源和反馈网络阻抗。

    希望这对您有所帮助!  此致、艺术