This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:开环增益不符合数据表中的数据

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352339/opa858-the-open-loop-gain-doesn-t-meet-the-data-in-the-datasheet

器件型号:OPA858

大家好、

客户使用 pspice 仿真的开环增益  符合 OPA858、但它不符合数据表中的数据、仅限3.2G。

此处附件为仿真文件和片段。  

e2e.ti.com/.../opa858_5F00_ac_5F00_sweep.zip

数据表中提到的测试条件: Vs+= 2.5V、VS–=–2.5V、VIN+= 0V、RF = 453 Ω、增益= 7V/V、RL = 200 Ω、输出负载以1/2 Vs 为基准、且 TA = 25°C (除非另有说明)

测试方法如下:  

稳定性--> Spice 仿真@ 3:04

https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

为什么 AOL_LOAD=Vo/VFB 并且1/beta =1/VFB?

运算放大器为(Vin+-Vin-)*AOL=Vo、Vin+=0V、Vin-=VFB、因此 AOL=- Vo/Vfb。

而 Beta=VfB/Vo、因此1/beta =Vo/VFB

请帮助说明如何在培训视频中获取该公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会令 AOL = 0dB 与 GBP 感到困惑、通常您会将 AOL 增益投影为40dB 至 GBP、将该频率乘以100X、5.4GHz 在此处看起来是正确的

    本文将介绍这些问题、  

    https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的反馈。 我已经阅读了文章,但仍然有点困惑。

    哪一个是我们应使用的实际 GB,@0dB 或@40dB*100?

    您是说我们可以信任0dB 时的仿真结果、实际 GB 是3.2G、数据表显示的5.4G 的原因是它们使用40 dB 进行估算?  

    或者你的意思是仿真模型有缺陷,我们可以信任数据@40dB*100, 它是5.4G。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ba、播放这些视频的 TI 小组可能应该回答这个问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ba:

    仅当 AOL 以-20dB/十倍频程的速率滚降时、才定义 GBW 乘积。 当器件的 AOL 开始以更快的速率滚降时(由于额外的高阶极点)、我们无法使用 GBW 计算、并且该计算的任何结果都无效。 这就是为什么 Michael 使用40dB 的数据点、因为这将确保他位于 AOL 区域、而该区域以-20dB/十倍频程的速率滚降。 对于大多数速度较高的器件、高阶极点将在 Aol 大约0dB 时对其产生影响、因此我们不使用0dB 处的频率来计算 GBW、而是采用 Michael 得出的器件 GBW。  

    有关更多信息、请参阅我们的 TI 高精度实验室视频系列。 本主题的特定视频系列称为"运算放大器带宽理论"、可以 在此处找到

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignaccio:

    感谢反馈、这很有道理。 您可以帮助回答我的第二个问题吗?

    TI 高精度实验室视频系列

    稳定性--> Spice 仿真@ 3:04

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    为什么 AOL_LOAD=Vo/VFB 并且1/beta =1/VFB?

    运算放大器为(Vin+-Vin-)*AOL=Vo、Vin+=0V、Vin-=VFB、因此 AOL=- Vo/Vfb。

    而 Beta=VfB/Vo、因此1/beta =Vo/VFB

    请帮助说明如何在培训视频中获取该公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ba:

    由于将电路设置为通过断开反馈环路测量 AOL、Beta 和环路增益。 小型交流信号源通过 C1电容器注入反馈网络、Beta 不包括 Vo、因为它现在已打开。 相反、它将为 R1/(R1+RF)、如第二个图中所述。 这 也等于 Vfb。 Vo = VFB*Aol、因为 VFB 是输入端的直流电压值、这也是 Aol 增益的值。  

    此致、

    伊格纳西奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignaccio:

    感谢您的反馈。 我理解  Beta 不包括 Vo、因为它现在已开放。 但 VFB=注入的 Vin*R1/(R1+RF),如果 Beta=R1/(R1+RF), VFB= Vin*Beta。

    仅当  输入电压= 1时、VFB=Beta? 为什么我们考虑 Vin=1? 请 随意更正我。

    此致、

    E·巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    β 项是一个无单位因子、即 Beta = VFB/Vin = R1/(R1+RF)、恰好位于我们标记为 VFB 的节点处。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H· 伊格纳西奥,

    感谢您的反馈。

    我知道  Beta = VFB/Vin = R1/(R1+RF)、如您所说、是 一个无中断的因素、

    现在 我们可以得到 VFB= Vin*Beta。  问题是如何获得 VFB=Beta。

    仅当  输入电压= 1时、VFB=Beta? 为什么考虑 Vin=1?  您能帮助澄清一下吗?

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    交流仿真采用了相对于输入信号的探测位置的传递函数。 因此、通过在 VFB 处进行探测、仿真实际上为您提供了 VFB/Vin、这也是我们正在计算的 β 项。 我不确定这是否是不清楚的问题。 VFB 节点可以标记任何内容、但仿真将在该节点捕获我们正在寻找的 β 因子。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    感谢您的反馈。

    这对我来说还不清楚。 让我们返回到该公式。

    Beta = VFB/Vin = R1/(R1+RF)、我对此没有问题。

    但为什么我们说 Beta = VFB、在仿真中、我们可以获得 Vin 和 Beta。

    请收看下面的视频。 在仿真中、如果它使用1/Beta =(R1+RF)/R1、我可以理解。 但它使用1/Beta=1/VFB、我不明白、我想应该是 1/Beta=Vin/VFB。 为什么 Beta = VFB?

    TI 高精度实验室视频系列

    稳定性--> Spice 仿真@ 3:04

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我明白这种困惑来自何处。 请记住、当我们探测电路中的任何节点并进行交流仿真时、它会捕捉相对于输入信号的增益、它将为您提供该节点的传递函数。 因此、在反相节点进行探测时、我们将获得该节点处相对于 Vin 的增益(VFB)、即交流仿真中的 VfB/Vin。 在该节点上、它也恰好等于 β。 运行仿真并添加1/beta 公式时、您实际上是在设置1/beta = 1/(VFB)= 1/(VFB/Vin)。

    此致、

    伊格纳西奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力支持。 很有道理。