This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010237:6 mA DC 的故障电流阈值、30 mA

Guru**** 2529050 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010237, AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354214/tida-010237-fault-current-thresholds-of-6-ma-dc-30-marms-iec62955

器件型号:TIDA-010237
主题中讨论的其他器件: AMC131M03

您好

最近,交流 EV 充电器公司正在开发解决方案,以应对 IEC62955(感应6 mA DC 的故障电流阈值, 基于30 mA AC 的关闭)。

有些公司使用 AMC131M03实施、有些公司使用 TIDA-010237解决方案实施。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336605/amc131m03-is-it-possible-to-cut-off-the-dc-voltage

哪种解决方案对 IEC62955更有利?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉 RCD 的 AMC131M03实施。 我正在研究这件事、将在2天内与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对迟交的答复表示歉意。 从许多组件的角度来看、TIDA-010237更胜一筹。 237设计在 M0上集成了一些模拟组件、可减少所需组件的数量。