This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A-Q1:INA310A3

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356853/ina310a-q1-ina310a3

器件型号:INA310A-Q1

早上好。

我将使用 INA310A3在50mA 和2A 之间测量电流。

通过使用示波器测量 INA310A3输出电压、我得到了7%的误差(对于流过120mA 分流器的实际电流、请使用串联电流表进行检查)。

0、02欧姆分流器的精度为0.5 %。

考虑到 LTSPICE 仿真中0.05%的分流精度、输出电压误差值为1.1%、这似乎更加正确。

原理图如上图所示。

什么原因可能导致此7%误差?

提前感谢。