This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:关于器件的热性能数据。

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356813/lm2901-regarding-thermal-data-for-the-part

器件型号:LM2901

大家好、  

请协助我们以下查询。

对于器件系列 LM2901M 数据表、仅指定结-环境热阻、但我们需要  
热仿真的结外壳或结板热阻值。  
您能否尽快提供这些数据。

正在寻找您的最新响应。  


谢谢!


此致、  
Rohit Gaikwad。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit,

    请参阅以下内容:

    LM2901M

    Theta JA 高 K (标准数据表值) 94.3
    Theta jc、顶部(标准数据表值) 52.4
    Theta JB (标准数据表值) 48.8
    PSI JT (标准数据表值) 14.2
    PSI JB (标准数据表值) 48.5
    Theta jc、底部(标准数据表值) 不适用