This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:OPA2990

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2994, OPA4991, OPA991, OPA2990, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1342125/opa2990-opa2990

器件型号:OPA2990
主题中讨论的其他器件: OPA2991、OPA2994 、OPA4991 、OPA991

您好

我正在使用 OPA2990、我需要一个+/-10V 的应用输入、我正在驱动最大电流10mA 电流输出将侧 I nee 40提升至50 mA 我需要的相同电压输出、因为负载侧40 mA 应接收功率、恳请建议合适的部件该器件- 80mA、但 将增大电流   

,  

此致、

希瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivaraj,

    最大频率或上升下降时间是多少? 系统中的最高环境温度是多少?

    OPA2990可以实现-40mA、但数据表规格没有涵盖40mA 的限制。 它通常会起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请推荐此应用的任何其他部分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivaraj、  

    您可以尝试 OPA2991或 OPA2994:  

    OPA2991:  

    OPA2994:

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Caro、

    OPA990IDBVR 我计划使用此部件单通道、实际需要16个器件和16个通道

    我创建了  OPA990IDBVR 电路。请建议我应使用  OPA2991  

    我正在驱动输入10V 10 mA 电流  、它应该驱动40mA 输出负载。 此电路40mA 需要我的输出负载信号。

    请尽快更新我需要输入信息。

    此致、

    shivaraj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivaraj、  

    是的、OPA2991是双通道版本的运算放大器。 该运算放大器采用单通道(OPA991)、双通道(OPA2991)和四通道(OPA4991)三种运算放大器。 由于是同一个器件、因此它们共享1个数据表和1个模型。  
    由于设计需要16个通道、因此我将采用4个四通道。  

    以下是我的 4111.80mA sim:e2e.ti.com/.../TINA_5F00_OPA991.TSC

    单通道 OPA991在 TI.com 上的可订购产品为: OPA991IDBVR

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivaraj、  

    如果问题已解决、请选择"此问题已解决"  

    祝您度过美好的一天!  

    祝你一切顺利。
    Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA29991 WSON-8 (DSG)  封装  我选择我将使用2个通道 我将一次测试一个通道 我的规格要求如下所示

    I/P:+/- 10V @5mA max

    O/P:+/-10V @50mA 最大值-非隔离式

    增益:1

    频率:0-15kHz

    为此、我需要 客户询问热计算 、并且为器件使用+/- 15v 作为 VIN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivaraj:

    幸好、我们提供了热特性、以实现运行热计算。

    由于您希望使用具有散热焊盘的 DSG 封装、因此您的热阻将相对较低。  

    我在这篇名为《 了解汽车 D 类放大器的热性能 》的文章中深入了解了如何计算器件的热性能。 本文的重点是 D 类放大器并涉及到散热器、但基本的主要因素仍然存在。 其中:

    查看公式、您将知道此系统处于何种条件、从而可能达到环境温度、数据表已提供热阻。 需要通过快速计算得出总功率损耗、即 PD_TOTAL = PD_OUTPUT + PD_INPUT + PD_QUIESCENT。 另请注意、即使您只有一个通道输出50mA、您的静态功率仍将包括两个通道。 我还建议使用最坏情况下的静态电流。  

    PD_OUTPUT =(15V - 10V)* 50mA = 250mW

    PD_QUIESCENT = 2*(15V -(-15V))* 750uA = 45mW

    PD_INPUT =(15V - 10V)* 5mA = 25mW

    这样您就需要尝试求解结温是多少。 这将取决于环境温度。  

    此致、

    R·克利夫