This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AFE031-DF1:它将发送信号的距离

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AFE031-DF1, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356065/boostxl-afe031-df1-how-far-it-will-transmit-a-signal

器件型号:BOOSTXL-AFE031-DF1
主题中讨论的其他器件: AFE031

我想使用 BOOSTXL-AFE031-DF1板在230V、50Hz 交流线路上进行电力线通信演示。

我的问题是 、在上述给定的情况下、它可以传输多远的信号。

此致、  

总结。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、  

    Unknown 说:
     在上述给定情况下可以传输信号的距离有多远。

    实际 PLC 通信距离可能因站点而异。 在实验室中、我们对高达1000英尺的高度进行了测试。 我知道有些客户能够在几千英尺或更远的范围内进行通信。 它取决于交流线路条件和干扰、例如工业开/关电机事件、电弧、开关噪声等。 PLC Rx 线路在接收器侧实现了一个带通滤波器、并且会滤除一些不必要的噪声、但某些噪声会被通过并可能干扰通信信号。 因此、Rx 协议确实需要 Tx/PLC 数据错误检测以及错误检测和纠正机制。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    与 BOOSTXL-AFE031-DF1相关的其他问题:

    1) 1)在220V/230V、50Hz 系统中使用时、是否需要具有线路耦合电路。   

    2) 2)我对使用 C2000系列 launchpad 以外的任何器件都感兴趣、是否可以?

    3) 3)如果 PLC 网络中有1000个节点(主机 MCU + AFE)、如何识别每个器件? MAC ID 或其他任何东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    1)在220V/230V、50Hz 下使用时是否需要线路耦合电路。   [/报价]

    AFE031EVM 是基本的 PLC 通信 PCB、不包含耦合到交流电力线的耦合电路。 AFE031可以耦合到直流或交流电力线、差分电力线接口需要不同的耦合电路。  

    上图是交流电力线耦合方法、下图是推荐用于耦合接口的变压器。   

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Wurth-Elektronik/750510476?qs=k8ubvZJoN9A8PH7BTOuOqw%3D%3D

    https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750510476.pdf

    2)我想使用除 C2000系列 launchpad 以外的任何器件、可以吗?

    以下是有关 C2000系列 LaunchPad EVM 的链接。 这部分接口、软件代码由 C2000支持团队进行管理。 是的、您可以使用以下工具与 AFE031EVM 通信、并最终确定您自己的 PLC 应用硬件和固件。  

    https://www.ti.com/lit/ug/spruii7b/spruii7b.pdf?ts = 1714573077665 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F280049C?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=epd-c2x-null-44700045336317344_prodfolderdynamic-cpc-pf-google-wwe_int&utm_content=prodfolddynamic&ds_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw0MexBhD3ARIsAEI3WHJD0AxZyGFtXTLZvWNIz5Q2oC68jJeiOMKWYpFe76ZPUR797w1TAe4aAr19EALw_wcB&gclsrc=aw.ds

    3)如果 PLC 网络中有1000个节点(主机 MCU + AFE),我该如何识别每个设备? MAC ID 或其他任何内容?

    每个网络中的 PLC 网络、MAC ID 和可寻址节点都是固件功能的一部分。 AFE031硬件能够通过给定网络 Tx/PLC 或广播信号、通常 Rx 通信不需要作为应用具有通信安全性。 与无线通信网络不同,每个用户都有特定的 ID、SIM 卡和蜂窝网络。

    AFE031模型与移动设备类似、电力线类似蜂窝网络、PLC 通信通常用作开放网络通信协议、可以由用户定义每个器件的标识并将其写入通信固件。 AFE031仅是能够发送或接收数据包的硬件器件;PLC 通信编码和解码信号由用户负责、必须由您的固件实施和解释。   

    请记住、PLC 通信仅限于给定的电力线(交流或直流)网络或电源连接。 您可以使用 PLC 中继器来延长通信距离、但由于通信介质和受限电源网络的性质、简单的 LPF (例如配电板、电源调节器或局部交流电源变压器或配电变压器)可以衰减或滤除数据传输信号。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对电路图的回复。

    我和我的公司正计划开发有关 PLC 技术的"概念验证"。 您能否提供一幅有关采用 AFE031的交流线路耦合的真实图片? 拥有真实的画面将极大地帮助我们建立对产品的更坚实的信念,因为可视化实际应用可以增强我们对产品功能的理解和信心。

    此外、我还看到了一些实际应用的技术示例、例如:

    I)使用 DAC 模式进行传输

    II)使用 PWM 模式进行传输

    III)接收

    但是、我对这些示例的工作原理缺乏深入的了解。 如果能够对每个示例进行详细说明、以帮助我更好地了解该技术及其功能、我将不胜感激。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、  

    您能否提供交流线路耦合与 AFE031的真实情况?

    该交流变压器和其他组件的尺寸均为20mm x 15mm。 高压电容器的尺寸可能比变压器更大。 实际尺寸取决于实际应用以及输出端和 AFE031控制器侧之间的保护电路。  

    这是电源系统接口、它不是很紧凑。 但您应该能够按照 iphone 在区域大小设计 AFE031/变压器接口。 高度将决定外壳的尺寸。  

    但是,我对这些示例的工作方式缺乏深入的了解。

    相关设计信息应包含在下面的应用手册中。  

    https://www.ti.com/lit/an/sprac94d/sprac94d.pdf?ts = 1714621319149

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou223/sbou223.pdf?ts = 1714658697053

    https://www.ti.com/lit/an/sboa130a/sboa130a.pdf?ts = 1714659321733&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德