This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:差分放大器输出错误

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7332, TLV2333, THS4561, LMP2011, OPA2994, OPA4354, INA826, OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344681/ths4561-differential-amplifier-output-error

器件型号:THS4561
主题中讨论的其他器件: LMP2011OPA2994、LM7332 、TLV2333、 OPA4354、INA826OPA2810

大家好、

对于我们的项目、我们将使用称重传感器。 为了放大称重传感器输出、使用 THS4561放大器电路。

请参阅下面给出的连接图、  

Ri=100k、Rf=10Meg

输出波形

理论值:

预期输出= 4.65*100=465mV

预期输出=-4.65*100=-465mV

模拟输出:

对于正输入:

差分 Vi (V+- V-)= 4.65mV
差分 Vout (Vout+- Vout-)= 483mV

对于 负输入:

差分 Vi (V+- V-)= -4.65mV
差分 Vout (Vout+- Vout-)=  -434mV

预期输出和仿真输出之间存在+18mV 和-31mV 电压差。

此电路是否正确、否则我需要进行哪些更改才能获得预期的输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    我在查看您的电路时、想知道您是否能够确认放大器的电源是什么。 一个建议是减小反馈网络电阻值。 偏置电流会导致产生偏移、而偏置电流会被大电阻值放大。 尝试10k 和100之类的器件应该可以帮助解决此偏移。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的答复。

    电压源:

    我们已尝试过100欧姆和10k 电阻器的电路。

    1型:RI=100 RF=10k:

    差分 Vi (V+- V-)= 3.73mV
    差分 Vout (Vout+- Vout-)=  381.975mV

    预期输出= 3.73*100=  373毫伏

     

    2型:RI=10k RF=1MEG:

    差分 Vi (V+- V-)= 4.63mV
    差分 Vout (Vout+- Vout-)=  475.061mV

    预期输出= 3.73*100=  373毫伏

     

    仅惠斯通电桥/称重传感器:

    无论何时单独执行、电桥/负载单元的电压均为 4.6532mV。

    在仿真中、与放大器电路(类型1和类型2)相连时、负载单元的电压会下降。

    输入侧电压(V+- V-)下降 0.923mV (3.73mV 而非4.6532mV) 0.023mV (4.63mV 而非 4.6532mV) 和-90度。

    注: 在之前使用 Ri=100k 和 RF=1MEG 的共享电路中、我们不仅面临输出精度问题、而且没有遇到任何输入侧压降问题。

    请推荐一些满足预期输出而不产生任何压降的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sneha:

    感谢您对该应用的详细描述、为了限制任何负载影响、最佳选择是实现仪表放大器。 极高的输入阻抗将有助于限制这种压降、并且非常适合负载单元应用。 我在下面附上了三篇文章、重点介绍了这种放大器类型、并讨论了构建我们也提供的分立版本或集成版本的选项。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    感谢您的答复。

    我还需要读取负值。

    以下是我们的设计的关键参数、

    1.称重传感器电源电压= 5V  

    2.称重 传感器输出电压= 1mV/V;5伏时、最大输出为5mV、最小输出为-5mV。

    3. ADC 的 AVDD 电源电压为3V。 因为放大器的输出连接到 ADC。

    4.因此增益为 Output/Input = 3V/5mV = 600。

    INA 是单端的、因此我还需要检测负值。

    请分享您 对此的见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    在采用单电源的 INA 配置的情况下、您仍然可以设置电压以将 INA 的输出偏置到1/2 Vs。 这将允许在正向和负向进行差分测量。 如果您正在寻找具有 FDA 的解决方案、您可以考虑缓冲输入、以消除加载信号源时的误差。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的答复。

    对于 THS4561、我尝试了使用 LMP2011、OPA2994、TLV2333和 LM7332作为输入缓冲器。 输入侧没有出现压降、但没有得到预期的输出。

    具有缓冲器的 THS4561 OPA2994电路、增益100且 VCC = 5V

    当 VCC = 5V 时、VEE = 0V:

    差分输入(V+- V-)= 4.6555mV

    预期差分输出(Vout - Vref)= 4.6555*100 = 465.55V

    仿真差分输出(Vout-Vref)=  469.45V

    差异=  3.90伏

    该差异针对不同的差分输入以及 1V 至9V 的范围发生变化。

    当我给出 VCC = 3V 或增益= 500时、仿真结果窗口不会弹出。

    2.对于 INA、我尝试使用 INA826、OPA235、OPA4354、ADA4945和 AD620。 输入侧没有电压降、我得到了电源电压5V 和增益100的预期输出。 当电源电压为3V 且增益为500 (这是我的要求)时、我没有获得预期的输出。

    增益为500且 VCC = 5V 的 OPA4354电路

    当 VC = 5V Vref-=-5V VC = 2.5V 时:

    差分输入(V+- V-)= 4.6555mV

    预期差分输出(Vout-Vref)= 4.6555*500=2.3277V

    仿真差分输出(Vout-Vref)= 2.4508V

    差异= 0.1231伏

     

    当 VC = 3V VC -=-3V Vref = 1.5V 时:

    差分输入(V+- V-)= 4.6555mV

    预期差分输出(Vout-Vref)= 4.6555*500=2.3277V

    仿真差分输出(Vout-Vref)= 939.961mV

    差异= 1.3877V

    在上面的电路中、我们可以看到、当 VC = 3V 时、输出电压误差较高。

    请给出您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    对于第一个电路、缓冲器级和 FDA 级有两个主要的误差源。 为了大大减少来自缓冲级的误差、我建议执行一个更加精确的 FET 输入器件。 其中一个选项类似于 OPA2810。 但是、大多数误差将来自 FDA 级。 FDA 的典型失调电压为50uV、但在高增益配置中、输出端的失调电压将在 mV 范围内、这正是仿真所显示的。 至于您拥有的设置、将电源设置为3V 没有任何问题、您能告诉我当切换到 VOCM=3V 时 VCC 引脚设置为什么吗?  

    对于第二个电路、当您还将 VC 更改为3V 时、您是否也要调整 VCC?

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    对于第一个电路、我们没有设置 Vocm。 Vocm (1.5V 或2.5V)被预设为电源电压(3V 或5V)的中点。 对于该配置、我们已将 Vocm 引脚和一个电容器接地。

    对于第二个电路、VCC 是5V 恒定电压、我们将 VC 改变为3V 和5V。

    请为此提供解决方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

     伊格纳西奥不在办公室,但明天会回来。 与此同时、我看过了您的问题、并且想知道对于您的 INA、您将电源设置为同一个节点、VC。 这是否有意为之? 负电源的电势应低于正电源、并且 OPA4354的最大差分电源建议值为5.5V。 因此、建议 VS+和 VS-不大于5.5、绝对最大值为7.5V。

     对于  THS4561、Ignacio 将能够使用您的 Vocm 设置重新仿真、并尽快与您联系。

    谢谢!
    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    对于带有 FDA 的电路、我能够在更改电源和增益时获得结果。  

    对于第二个电路、得到错误结果的原因是器件的输出范围受到限制、因此这也限制了两个输出之间的差异。 如果您探测 INA 的输出、您将看到一个输出电压波动、其增益为500V/V、电源电压为3V。 虽然该模型在电源高于数据表中建议值的情况下正常工作、但器件确实具有与上述 Sima 类似的电源限制。 因此、在使用增益和电源的情况下、实际的器件将无法在其电流配置下工作。 您能够将输入设置为中位电压吗? 这意味着负载单元当前强制 V+和 V-约为2.5V。 如果将负载单元设置为-5V、而不是接地、则输入将设置为1/2 Vs、有助于输出不是轨。 这会更改4.655mV 值、但可在电路的增益中加以考虑。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima 和  Ignacio:  

    感谢您的回复!

    我们需要 FDA、INA 或 PGA 来获得550的增益。

    放大器的电源电压必须为3.3V、而负载单元的电源电压仅为5V。

    请推荐一些在550增益上具有良好精度的放大器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    根据您前面提到的电压要求、很难使用 INA 配置、因为您的输出范围相当有限。 然而、FDA 配置可以在如此高的增益下工作、FDA 的失调电压将是相对较大的误差源。 我会详细介绍我们的产品系列、并向您提供潜在的选项。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    我查看了我们的器件、并对其中一些器件进行了仿真、这些器件具有+/- 3.3V 电源和500V/V 要求、最大的问题是没有余量。 至于潜在的器件、THS4561将是电压偏移方面的最佳器件、因为这可能是您设计中的最大误差源。 在如此高的增益下、该误差源仍然有几毫伏、您刚才提到了这是您的应用需要关注的问题、但这是我们目前产品系列中精度最高的 FDA。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的支持。 将在我们的应用中检查此内容。