我想用+10V、-5V 的电压为 INA851供电、并使用0V 的共模电压驱动输入。 因此、输入共模不会是电源的中点。 输出共模为2.5V。 使用此配置、我是否可以期望静态电流消耗超过9mA 规定的最大值? 非对称电源是否还有任何其他缺点?
谢谢。
露西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Lucy,
假设 INA851为空载、在静态条件下、VIN=0V 且增益= 1V/V、静态电流为最大9mA。
如果输出级被载入、流耗将发生变化、这是因为输出将驱动负载。 当设置在 GIN>1V/V 上作为输入差分电压的函数时、输入级消耗的电流也会稍大一些、因为电流必须流经外部 RG 电阻器和内部增益电阻器网络:
非对称电源是否有其他缺点?
请使用 INA851输入/输出范围设计计算器检查器件的输入和输出范围
INA851与标准仪表放大器类似、其主要区别在于集成了全差分放大器输出。 INA 中的每个放大器都有其自己的输入和输出摆幅限制。 这些限制综合在一起形成了总体输入差分和共模电压与输出摆幅范围的关系限制。 这种关系可能很复杂、因此、我们提供一个 Excel 计算器来验证器件是否处于输入/输出线性范围内。
例如、如果 Front Gain = 1V/V、Output Stage Gain、be Gain =1V/V。 Vs+=VCLAMP+=+10V; Vs-=VCLAMP-=-4V;(钳位禁用)、当输入共模电压(IN+/IN-输入的平均值)以 VICM=+3V 为中心时、该器件将提供最高的电压范围;允许 ±9V 的最大全差分信号。 然而、如果输入共模信号以0V (GND)为中心、则 允许的最大信号允许 ±3V 的全差分信号。 查看下图、您可以根据应用调整所需的输入共模。
关于 INA851输入电压范围计算器(Excel)工具:
您可以通过以下链接下载 Excel 工具、并验证放大器是否处于范围内:
该工具包含两个工作表:
在第一个工作表"INA851_ENCORAS"上 Vin_Vout_:
用户使用所需电压以蓝色填充突出显示的单元格:Vs+、Vs-、前端增益、后端增益、输入差分电压、 输入共模电压、VOCM 电压、VCLAMP+和 VCLAMP-(如果钳位已启用)。 Excel 可提供最终的 VOUT 差分电压、VOUT 差分电压和 VOUT 差分电压。 该工具以红色突出显示任何电压超出范围的情况、如果器件超出线性范围、则以红色显示警告。
同样地、第二个 工作表提供了一个工作范围图、其中提供了此仪表放大器的有效输入和输出范围。 使用 VICM 滚动条来调整输入共模电压。
随附的是包含说明的 pdf 文档:
INA851输入和输出范围设计计算器 Instructions.pdf
如果您有其他问题、请告诉我 INA851正在驱动的负载、输入和输出级增益、钳位电压(如果使用钳位)。 所需的最大差分电压和输入共模电压范围。
谢谢。此致、
路易斯
尊敬的 Lucy:
您是否知道从不对称与对称的角度来看,不对称是否比对称消耗更多的电流? 将会存在高达0.8V 的变化的输入差分电压、增益为5、输出共模为2.5V、负载为14k。 输入共模为0V。 我知道 在这些条件下、由于负载和增益的原因、电流消耗将超过规定的最大值。 但仅在电源方面-非对称消耗的电流是否比对称多?
使用非对称电源不会导致更高的电流消耗。
如果我使用相同的增益并驱动相同的负载,并且我的输入电压共模为0V,设备在+10V/-5V 时消耗的电流是否会比在+10V/-10V 时消耗的电流更大。[/报价]使用+10V 和-5V 的设置消耗的电流将略小于使用+10V/-10V 的设置。 +10V 和-5V 设置消耗稍小电流的原因是、电压电源(VS+)-(VS-)上的总电势在非对称设置中为15V、而在 +10V/-10V 设置中 、 电源上的总电压为20V。 也就是说、如果电源上的总电势保持相同、则使用对称或非对称电源没有区别。
谢谢。此致、
路易斯