This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:EOS/EIPD 根本原因- INA240A2QDRQ1

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357306/ina240-eos-eipd-root-cause---ina240a2qdrq1

器件型号:INA240

QEM-CCR-2403-00858 CPR241097474 / QEM-CCR-2403-00266      / QEM-CCR-2403-00241 / QEM-CCR-2310-00688 / QEM-CCR-2310-00052 / QEM-CCR-2302-00871 / QEM-871-2302-00688 /  

QEM-CCR-2302-00765 / QEM-CCR-2210-00743 /  QEM-CCR-2210-00748 / QEM-CCR-2209-00551  

您好!

我们在过去2年内发生过10起 EOS/EIPD 事件、并希望找出根本原因。 我们可以一起看详细信息并定义后续步骤吗?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经审阅了一些摘要和报告。   TI QRE 似乎建议了 一些调查、例如 捕捉 包括输入和电源在内的引脚电压。 做了这个吗?

    我假设故障率很低、因此尽可能准确地报告器件发生故障的条件很重要。 因为电压尖峰可能仅在特定条件下发生。

    此致、Guang