This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:基准电压发生变化

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354530/ina241a-reference-voltage-is-changing

器件型号:INA241A

您好!

我要在其中一个应用中使用 INA241A3。 我 提供2V 作为两个输入的参考电压,但输出电压(和基准电压)降低到1.9V ,所以会引入误差。

理想情况下、当电流为零时、输出应为基准电压。 但基准在变化。

注意:在前面的设计中、我使用的 INA240A2具有相同的参考 、未发现任何问题。

此处两个电阻器(10K)的电压应相同但不相同、因此存在误差。

基准引脚是否在拉电流/灌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Balakeishnan、

    请注意、在我们指出的 INA241中、只有在以差分方式进行测量时才能执行此操作、原因是该引脚的阻抗不是高电平、进入该引脚的 IB 确实会随 Vcm 和 Vsense 的变化而变化。   

    如果您正在进行仿真、请参阅此帖子: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296055/ina241b-loading-of-reference-voltage-pin

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我正在使用外部4V 稳压电源将基准电压除以2V。

    如图所示,电源电压(VS)连接至5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 可以知道 INA241A3的内部阻抗(REF 引脚)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Balakeishnan、

    问题是输入电流随 Vsense 和 VCM 而变化、因此在所有条件下阻抗并不相同。  电流从大约15µA 到25µA 不等。  这就是我们推荐数据表中上述配置的原因。  因此、如果您确实需要使用电阻分压器、我会使用20µA 进行计算、并将电阻降至可用的功率 预算。  根据我的计算、如果您使用1kΩ、Vref 将会发生大约100µV μ V 的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议!!!

    这适用于 INA241A3吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Balakesish、

    这是您最初将看到的情况、但当您改变输入 Vsense 电压时、它也会随电源电压而变化。  我做过和高估了-10µA。  即16.22µA +/- 10µA。

    我下面的仿真显示、使用2k 分频器、您将看到 Vref 因~100µV 的变化而异。  使用20kΩ 时、变化量为~100mV。

    此致、

    哈维尔