This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:THS4541

Guru**** 2530410 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1343764/ths4541-ths4541

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件:ADC3644

您好、Nick。

我们将 I 数据的1 -45MHz 频率输入到我们的单位,然后我们连接到 FDA ,然后连接到 ADC。 最后,我们的应用是处理1-45MHz 范围内的信号。

这里、我希望在1-45MHz 频率下实现平坦的响应幅度响应、这些频率的值是我必须在设计中更改的值。这里、电路中的 DNP 未连接、我们要向反相端子提供输入、并在单位增益配置中使用。20MHz 后、我的 LPF 的响应太差。

例如、我的 VGA 输出为800mV、在我的 FDA 输入中、它将变为一半、在干扰滤波器之后、它将变为四分之一是什么原因、在 ADC 采样中、我们会观察到一些失调。在我的设计中是否可能会出现-ve 失调电压? 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saritha:

    我将进一步探讨您所讨论的这种行为。 您是否能够提供您观察到的测量的屏幕截图并分享您在帖子中提到的不同点的测量方式?

    另外、您使用的无源器件值似乎与我在仿真中展示的值不同。 您能否分享选择这些新组件值的原因。 更具体地说、R159、R161、R165和 R166决定了该级的增益。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../THS4541_5F00_lowpass_2C00_Glitch_5F00_E2E.TSC

    尊敬的 Nick:

    我在此附上了我的仿真文件。 根据我的设计、我的输入来自 VGA 且是单端的。 它附带-40mV 负偏移、  

    我把它馈送到差动放大器。然后我给 ADC3644。

    滤波器和干扰滤波器的电流之和。 在我的电路中出现了问题、输出电压会随频率的增加而下降。 10个-40MHz。

    我希望所有电压的振幅都是固定的、之后我在电路中做了一些修改、也没有得到正确的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saritha:

    R157和 R160用作 DNP。 如果在这些位置未连接任何器件、这是否意味着 C120在 IN+信号路径上悬空?

    此外、R167和 R165的并联组合会形成一个与 R161不等效的 Rg 电阻器值、这将导致增益设置不匹配。 这可能也是问题的一部分。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     R157 I 短接 且 R160开路、c120 I 短接在电路板中。在上述消息中、我附加了一个 TSC 文件、表明我 根据电路板修改了设计。

    此外,R167和 R165的并联组合也会形成一个与 R161不相等的 Rg 电阻器值,这将导致增益设置不匹配。 这可能也是问题的一部分。

     我不明白、您能解释一下吗?

    请模拟上述 TSC 文件并在低通滤波器和毛刺滤波器部分进行更改。振幅从1 -40MHz 开始保持恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saritha:

    请查看下面的仿真:

    如果您在仿真中使用原始值进行仿真、您将看到由于电阻器不匹配、增益更高:

    为了保持频率响应的一致幅度、您需要调整低通滤波器和毛刺脉冲滤波器无源器件的值。 您可以尝试在仿真中更改这些值、以查看它们的效果。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我根据数据表放置的反馈电阻器。