This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC372:响应时间和温度漂移

Guru**** 2816085 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356055/tlc372-responce-time-and-temprature-drift

器件型号:TLC372

我在 125 de g c 下使用此 IC TLC372时、

室温下的响应时间为200nS。

任何人能否提供有关传播延迟和最高温度(125°C)相关的所有漂移的详细信息

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    这是一个很旧的器件。 我将对其进行探究、看看我能否找到您需要的数据。

    目前、可以很好地估算室温下的漂移为典型值的20%-30%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 HO SIU。

    感谢您的答复。

    是的,请检查详细信息,这将是伟大的帮助我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    我浏览了我们的数据库、但 没能找到125°C 下的确切漂移。

    一般而言、我们从未看到任何偏离室温值超过30%的情况、因此您可以使用该值进行估算。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 HO SIU。

    感谢您的答复。