This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7376:查询 Asus THS7376IPWR VGA 设计

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356899/ths7376-inquiry-regarding-asus-ths7376ipwr-vga-design

器件型号:THS7376

大家好、

客户对 THS7376IPWR VGA 设计感兴趣。

您能否提供有关输入和输出布线阻抗要求的信息?

此外、布线的最大允许长度是多少?

此致、
斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    模拟视频(R、G、B)的输出布线应匹配到75欧姆。  我将附上 Tektronix 关于这一主题的副本:  

    e2e.ti.com/.../vga_5F00_interface_5F00_testing.pdf

    对于 SYNC 和 TTL 信号、您可以使用50欧姆匹配。  主要差异是模拟视频信号为75欧姆、因为这是 D-sub 15引脚 VGA 连接的预期标准。

    对于输入布线、器件数据表应从第34页开始在"应用信息"部分中处理此问题。  视频信号(模拟)发生器应使用75 Ω 输入走线、但对于其他测试设置和实验室测试、可能需要使用具有直流偏移的50 Ω 输入走线。

    如果您需要分享原理图或 PCB 创意、我可以为您进行查看。

    此致!

    亚历克