This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:LM124四通道运算放大器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357068/lm124-lm124-quad-op-amp

器件型号:LM124

先生们:

我最近不得不在差动放大器(LM124)的输出中添加一个 RC 缓冲器、该缓冲器用作高频(900kHz)开关降压稳压器输出电压的反馈感应。 缓冲器的值为560pf 和10欧姆。 我做了这个(我不喜欢添加它!) 以减轻似乎耦合到差动放大器输出端的开关噪声。 我想知道我可以安全使用的最大电容是多少、不会有差分放大器(LM124)不稳定的风险。

BTW、这个直接取决于开关晶体管 dv/dt 的开关噪声似乎通过偏置电源(+12V、-0.7V)耦合、而不是通过输入耦合。 向上搜索电源上的旁路电容器有助于消除噪声耦合。

对这一现象的任何了解都将不胜感激。

谢谢!

理查德·坎马罗