This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:需要替代方案

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356878/opa657-alternative-needed

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件:OPA818

直到今天、我们还在我们的生产器件"OPA657NB"中使用-我们想知道"OPA657N"是否是具有完全相同参数的同一器件? 含义是 FFF?

什么代表"B"?

第二个问题-我看到您建议作为"OPA657NB"和"OPA657N"的其他 TI 器件型号 。 该备用 FFF 吗?

谢谢您告诉我-这是紧急的。

戴维·登·海杰

dheijer@cielo-inertial.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、首先、我们对这款非常旧的器件进行了更新升级、  

    然后、B 版本是经过分级的更好输入失调电压和漂移器件、具有相同的引脚排列、  

    该规格表适用于后缀为 B 的器件、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    Michael 完全正确、他的回答是正确的;您会观察到、"NB"器件比"N"器件的直流规格有了净改进。  未针对该器件调整或改进任何其他规格。  该差异不会影响交流规格。

    我们建议在新设计中使用 OPA818。  虽然由于更改了封装和引脚、OPA818无法直接替代、但 OPA818封装更小、并且可以改善 SOIC (D)封装中 PCB 的解决方案尺寸。

    如果您需要帮助或对原理图和 PCB 的分析、以在 OPA818中进行设计、请告诉我、我来帮您。

    此致!

    亚历克