This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:调整电流检测放大器的 VCM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357469/opa192-adjusting-vcm-for-current-sense-amp

器件型号:OPA192

您好!  

   我希望将 OPAH014-SEP 用作电流检测放大器、如下图所示。 我想用它来测量来自电源(2V、2.2V 和3.7V)的电流。 我想用于运算放大器的首选电源轨是5V。 但是、这会导致问题、因为 VCM 为5V - 3.5V = 1.5V。 对于我要测量电流的任何电源、这会使 Vcm 超出范围。 如何调节电路以便能够调节 VCM、从而在我仍在为 OPAH014-SEP 使用5V 电源时使 VCM 处于正确的范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Quincy、  

    您是否正在使用帖子标题中所示的 OPA192或使用的是 OPAH014?  

    您是否见过如下有关 OPA192的链接所示的详细电路? OPA192是轨到轨输入。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa310a/sboa310a.pdf?ts = 1714772675056&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FCIRCUIT060005

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、我使用的是 OPAH014-SEP。 当我尝试发布此器件型号时、不会因为它未出现在列表中而让我失望、所以我只是输入了 OPA192、因为我参考的是使用 OPA192的设计。  

    昆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quincy,

    下面是一个可能的起点、并有一些注释:

    1. 与您的原始电路有关的更多信息。  当您使用分立电阻器构建差动放大器时、您将获得较低的 CMRR。  在这种电路上获得良好性能的最佳方法是使用匹配的电阻器。  我非常确信您已经了解这些内容、并且受到了空间应用的限制、但出于完整性考虑、我在此提及此内容。   
    2. 我假设您没有任何针对5V 进行优化并具有更好 VCM 范围的其他运算放大器选项。  同样、我知道您在空间应用方面的选择有限。
    3. 一种可能的方法是在分流输出端添加一个简单的分压器。  这样做的问题在于分压器将由差分放大器输入负载。  为了最大程度地减小此增益误差、我尝试将分压器中的电阻器与差分放大器输入保持10倍频。  该分压器还会降低电路的总增益。
    4. 下面是仿真和电路配置。  请告诉我这是否可行、或者您是否想尝试不同的方法。   

    我希望这对您有所帮助、Art